每月可靠性贴士

shutterstock_274868435
本月刊登载了可靠性维护学院的 SKF 专家所撰写的短篇技术论文。
“每月贴士”聚焦实际技术问题,涵盖轴承维护、损坏分析、状态监测和润滑等主题。

与 @ptitude 分析家和 AX & GX 系列 Microlog 频道相位交叉

Microlog 分析仪 AX CMXA 80,直型

2017 年 3 月


使用交叉频道相位的益处

交叉频道相位是一种方便的工具,事实上它可以在机器出现任何问题频率时捕捉相位和振幅关系 - 无需触发器。
很多应用都可以采用交叉频道相位进行测量,用以趋势和分析目的。
定期对机组中每一根轴承进行水平和垂直方向的相位测量可察觉例如随着时间会有变化趋势的平衡条件和机器对中等结构和/或转子的改变。 随着时间变化的相位角度关系不仅有助于识别需要纠正的情况,还能够帮助识别振动的来源或原因。


作为常规操作执行的基本相位分析测量,以简化读数的收集

用以描绘振幅/相位图表(气球图)的基本相位分析测量也可以安排为常规操作以简化读数的收集。 执行以下步骤:

  • 将第一点作为参考,例如将 1V-1V 作为舷外马达的读数。
  • 将频道 1 和 2 加速度计挨着放置在马达上,以验证读数并确认两者之间的相位差别约为 0 度。
  • 机器上其余读数设置为 1V-2V、1V-1H、1V-2H 等。
  • 获得这些测量值之后,将频道 1 加速度计放在 1V 的位置上,因为它将成为所有后续测量的“参考”。
  • 逐点移动频道 2 加速度计以完成图表。
  • 在驱动机器上获取读数时,继续将 1V 用作参考。
  • 输入频道 2 在图表每个位置的转速频率振幅,相位显示为刻度。
  • 图表检查有助于识别机器真正的故障。
  • 交叉频道读数将提供测量初始频率/速度的相位和振幅结论,以及 7 倍速度的结论。 举例来说,这在叶片通过频率甚至非同步频率情况下尝试确认机器性能时十分有用。

虽然该测量值十分易于获得,但是有两个重要因素有助于确保结论的有效性:
  • 首先,收集过程中的机器转速必须保持不变 - 相位关系由读数开始时确定的速度计算而得,如果速度发生变化,结论通常会不准确。
  • 其次,一定要将参考传感器放置在被研究频率信号强劲的位置。 不一定是最高振幅的位置,但是信号一定要足以产生有效的相位对比。

漫步/响应加速度计可放置在机器或周围结构的任何位置,但请注意避免极低振幅和读数不断改变的相位。 读数通常都在相位图表上留白,以便不会曲解随机的相位读数。

上期每月贴士

SKF logo