上期每月贴士

shutterstock_274868435
查找从 SKF 可靠性专家撰写的短篇技术论文中提取的往期月刊贴士
轴承系统设计(2016 年 1 月)
轴承系统设计

滚动体轴承是否有可能获得无限长的寿命? 


有可能,但必须有卓越的系统设计方能实现。 型录中的轴承编号仅够窥豹一斑。 在实际应用中,需要获得关于轴承以及轴承运行条件的关键知识,才能最大限度地延长轴承的使用寿命。 SKF 为您提供培训,帮助您识别关键应用设计参数,从而选择正确的轴承类型、尺寸和润滑,确保滚动体轴承获得最长的使用寿命。 


然而,一旦到了现场,情况可能发生变化。 依据锁定设计之前所有可用的关于运行条件的知识,滚动体轴承被内置于系统中。 


但是,如果机器的现场用途发生变化,您需要再次拿出系统设计工具进行设计,以确保轴承可以应对任何可能发生的变化。 例如: 现场的常见做法是在垂直状态——而非水平状态——下使用电机,这样也许可以另辟蹊径地解决空间问题。 也许只需换一种轴承样式便可应对来自垂直轴的新的推力载荷,同时保持相同的包络尺寸。 但是,也应该考虑到最低载荷等其他问题。 SKF 为您提供相关培训和工具,以解决此类问题和其他问题,从而最大限度地延长轴承的使用寿命。

翻转轴承座(2016 年 2 月)
2016年2月 – 本月提示

问题描述:

轴承座破裂或轴承的使用寿命低于预期,因此需要进行根本原因分析,确定轴承失效的原因。 分析发现所用轴承和轴承座的尺寸和型号均是适当的,轴承失效似乎与所使用的产品无关。 因此,需要对轴承的组装和安装程序进行调查分析。 经调查发现在所有过早失效的轴承应用中,底座下方都安装有垫片,用以确保底座与轴中心线的高度适当。 这是否与轴承失效有关系呢?

解决方案: 

将轴承座翻过来,检查轴承座底部上的机加工支架表面。 如果进行机加工的表面为整个轴承座底部,则需要在整个表面上加装垫片,而不能只是在螺栓底脚下安装垫片。
标准垫片简单易用,设计有预切螺栓槽以及一个突出的手柄,便于操作人员在插装垫片时抓握(如下图所示)。
标准垫片适用于绝大多数球轴承座。垫片在轴承下部提供缓冲,避免铸铁内出现应力集中现象,并且仅与轴承座的两个底脚产生接触。 然而,由于滚子轴承轴承座承受的载荷更大,因此通常需要对轴承座的整个底部表面都进行机加工处理。 滚子轴承的载荷承载能力更高,需要对其轴承座底座进行完全支撑。 因此,整个底座都进行了机加工处理,需要安装全尺寸垫片或地面隔板对其进行支撑。
如果如右图所示,底座仅由螺栓底脚下面的预切槽垫片进行支撑,则轴承和轴承座的六点钟位置会产生过大应力。 久而久之,轴承座与该应力相互作用,导致轴承座沿底座产生裂纹,裂纹通常垂直于两个螺栓的中心线。 糟糕的是,这种现象会立即对轴承造成影响。 轴承的径向内部游隙可能会消失,导致轴承温度过高。 此外,轴承上可能产生两个载荷区,一个在底部,一个在顶部。其中,底部载荷区是正常载荷区,而顶部载荷区在正常情况不应该承受载荷。 这三种现象均会破坏润滑剂的性能,进而缩短轴承的使用寿命,即使你使用了适当的润滑剂。
需要特别注意检查轴承座表面。 轴承座表面的平面度容差最好不要超过0.001'',可接受的最大容差为每英尺0.002''。 只有在将整个轴承座以适当力矩固定到安装表面之后,才能对轴承座下部的空隙进行检查确认。 使用一个 0.002" 垫片或测隙片检查缝隙大小,然后根据需要安装垫片和调整安装力矩大小。
不得在平整的检查板上检验轴承座的平面度。 在车间进行机加工时,轴承座由夹具牢牢固定,在将其从夹具中移出时,内部应力可能导致轴承座微微扭曲。 安装在适当的平面上后,轴承座的机加工尺寸将会恢复。 如果使用垫片来修正这种潜在的扭曲,可能导致最终的轴承孔形状和轴承内径尺寸不准确,无法给轴承提供完全的支撑。

总结:

那些看似很简单而且经常被我们忽视的小事物(例如一个垫片),很可能会导致轴承座和轴承过早失效,造成生产损失,增加停机时间和不必要的维护成本。 因此,在安装轴承座和垫片时,需要时刻谨记: 翻转底座,然后仔细检查机加工表面,以此来选择适当的垫片。 在进行安装之前,检查轴承座表面是否起伏不平,验证其平面度。 根据需要进行机加工处理,以确保轴台与轴承座之间的完美匹配。

轴承润滑: 立式机器润滑脂(2016 年 3 月)
轴承润滑: 立式机器润滑脂
说明:
泵、电机、混合机等垂直安装设备中的油脂润滑轴承频繁失效,那些原本设计水平安装但实际上垂直安装的设备更是如此。 设备的停机时间增加,引起了管理层的关注。 在大修时进行检查发现,轴承存在明显的轴承滚道发亮、表面疲劳和点蚀等问题。 出现了什么问题?

解决方案:
可能存在润滑问题。 润滑脂在重力的作用下穿过轴承向下流动、漏出。 对于立式应用,首选是使用稠度较高的润滑脂(例如NLGI 3),以确保润滑脂能够很好地保持在轴承内。 鉴于轴承本身可能存在向上的泵吸作用,也可以使用稠度较低的润滑脂,但前提是所用润滑脂必须具有较好的机械稳定性。
立式应用的建议补充润滑间隔是类似水平应用的一半。 在对润滑脂状态进行检查之后,可以根据需要延长或缩短补充润滑间隔。 更好的做法: 不断进行补充润滑,使润滑脂量在整个补充润滑间隔内都达到所需水平。 在轴承上方进行补充润滑(例如通过润滑脂注油嘴)。 此外,必须使用密封件或润滑脂保持盖,防止润滑脂泄漏。 此外,运行温度和振动也会对补充润滑间隔产生很大影响。

总结:
对于安装到垂直轴上的油脂润滑轴承,需要特别重视润滑脂的选择、补充润滑程序以及可能需要的密封操作。 关于如何选择适当的润滑脂和补充润滑间隔,请参考“知识中心”上的 LubeSelect 咨询服务程序。
袖珍手册超级节省空间(2016 年 4 月)
2016 年 4 月_1 TOM

电机

您可以从 SKF 知识中心或您当地的 SKF 授权经销商处获取 SKF 电机轴承手册。 获取手册时,请提供 SKF 出版物编号 140-430。该手册中提供了十二条非常重要的提示,以帮您避免一些常见的问题(从手册的第 2 页开始):


提示6: “注意轴承的过渡配合。 使用压力机对外径为 4 in. 的轴承施加压力。正常情况下,应该只有过渡配合的轴承圈(通常是轴承安装之后的旋转轴承圈)承受压力。”
我们之所以提出这些建议的原因有很多。 轴承内圈与轴的过渡配合会如同橡皮筋一样,将轴承内圈拉长,尽管拉长的距离很小。
安装轴承时,使用适当的机械工具(例如装配工具)使安装力均匀分布到轴承侧面上。 对于外径小于4 in.(100 mm)的小尺寸轴承来说,这种方法是可行的。 但是对于尺寸更大的轴承来说,其所需的安装力更大,以至于有可能会损坏轴(粘滞磨损)或导致轴承圈破裂,这是因为轴和轴承圈通常都是由淬透钢制成的。 此外,如果在安装过程中,有碎屑破裂,还有可能造成人身伤害。 不要冒险!
对于外径大于4 in. (100 mm)的轴承,利用温度调整进行安装。 对轴承进行加热或对轴进行冷却,使轴承圈或轴两者之间的温差达到150°F(~80°C)。 当通过过渡配合将轴承安装到轴承座上时,需要使两者之间存在相同的温差。 具体的做法是,将包裹好的轴承放置到冷冻箱内,在轴承座内放置一盏照明灯。 使用一块防火毯盖住轴承座,减小热量损失。 大约三十分钟之后,就可以达到安装所需的温差。 或者,部分轴承座也可以使用容量适当的感应加热器进行加热。

在安装大尺寸轴承时,使用感应加热器对轴承进行加热是最安全、最快的方法。 确保加热器带有温度控制装置,以控制热量和热膨胀,防止出现过热。 除此之外,所用加热器必须具有自动退磁周期。

对中和软脚(2016 年 5 月)
2016 年 5 月_1 TOM

问题描述:
机器地脚执行着许多重要功能。 在正常运行载荷下,以及在发生轴锁止或轴承卡滞等突发故障时,它们可以限制机器。 此外,地脚可用于根据机组中的其他机器部件对机器进行定位。 地脚也是机器结构或振动动力学的重要组成部分。
如果更改制造商推荐的地脚螺栓固定位置,可能对上述任何重要功能产生影响。 例如,如果使用的螺栓等级不当,可能改变地脚接头强度,并且当机器出现意外时无法正常运行。 不当的螺栓扭矩技术,受损的垫圈、不平整的螺栓表面,都可以在对中时阻碍精密机械的运动,并产生不断移动的目标。 由于压紧力不正确而导致的螺栓刚度变化可改变机械/底座的刚度,并且可能让之前正常运行的机器出现共振。
请注意图中的地脚表面,粗糙的铸造和反复的螺栓拧紧使得地脚表面不平整。 在尝试贴合地脚垫半径时,软垫圈被切割,现在被严重包覆,无法准确地保持机器水平。


解决方案:
作为任何机器对中或安装的一部分,务必检验螺栓和垫圈,确保采用正确的类型和长度,并确保其处于可使用的状态。 将任何软垫圈换成硬化垫圈。 如果地脚的间隙孔被扩大、损坏或未清理,则底板的使用和/或地脚表面的加工将确保最佳的夹紧工况。
最后,也是最重要的一点,在拧紧机器地脚时,务必使用带适当套筒和套头的扭矩扳手。 遵照拧紧工序,如果所有软脚均已提前移除,对中之后,机器将按预期运行,且当机器投入运行时,其保持在正确位置。

轴承维护和技术(2016 年 6 月)
2016 年 6 月_1 TOM

我是否使用了错误的轴承工具?

在安装或拆卸球轴承或滚子轴承时,您如何确定是否使用了错误的工具?
简单检查: 通常,如果您必须使用锤子、凿子、冲头、螺丝刀或焊枪来安装或拆卸轴承,那您就错了,而且您可能会受伤。


以下是详细信息:
锤子和/或凿子:
对轴承直接施力可导致淬硬钢碎片和破裂。 太多人因为冒这个风险而受伤,有些还是重伤。
锤子和冲头:
仅适用于安装偏心锁定环类轴承。 使用这种工具组合,锁定螺母会被损坏和凿出。
螺丝刀:
通常用于拆卸轴承密封件或护罩。 这一方法无法改善轴承润滑! 如果轴承无法运行,请联系 SKF 以获得帮助。
焊枪:
安装时,您要冒轴承严重过热以及钢硬度下降的风险,这些会导致轴承提前失效。 拆卸时,焊枪可能使轴承圈破裂(如上)或使工作轴发生永久性弯曲。

防止滚子轴承在启动时受损(2016 年 7 月)
锥形滚子和球面滚子推力轴承
安装期间,必须考虑到锥形和球面滚子推力轴承的内法兰。

装配期间,确保滚子坐落得当:

两种轴承的滚子都有一个接触角,该接触角可以让滚子在装配期间不与导向法兰接触(图中红色区域)。 装配期间,为确保滚子坐落得当,须旋转轴或外圈(常见于车轮应用)。 这种旋转将确保滚子的大端与轴承内法兰接触得当,这是测量轴端游隙的前提。 (备注: 右图的绿色箭头表示滚子的坐落方向。)


操作不当的后果:

如果忽略旋转,由于滚子坐落不当,测得的轴端游隙值会偏小。 启动期间,过量的轴端游隙会导致滚子
严重倾斜,从而发生打滑,无法正常滚动。 这种打滑可能导致极高的产热量、润滑失效、保持架损坏,这些现象可导致轴承卡滞,从而使轴承早早失效。 卡滞可能发生在刚刚启动之时! 


指导:

装配过程中,遵照制造商的轴端游隙建议。 如果没有提供指导,请联系 SKF 应用工程服务部以获得帮助,或者在右侧的“联系我们”中填写您的请求。

振动分析: 共振(2016 年 8 月)
传统发电
描述
一台 18 MW 的 2 极燃气涡轮发电机激振器端出现一倍频的高振动。 轴向振幅最高,此问题已存在 3 年。

预分析会议是 6 步分析流程的第一个步骤,会议期间,发现发电机轴承在过去三年间多次更换,收效甚微,甚至毫无效果。 根据原始设备制造商和多名振动专家的建议,对设备对中进行了三次不同的检查和调整,收效甚微,甚至毫无效果。 三年间,这几次不成功的矫正尝试让公司花费将近 500,000 美元。
启动时的机器分析发现,从开始时的 3550 RPM 上升到 3600 RPM 的正常运行速度期间,振幅大幅上升。 这些振动水平无需现场应用便可发现,排除了因发电机/电气原因导致这一问题的可能。
停机期间,在很小的速度变化范围内观察到了 900 相移。 两种症状:
1. 很小的速度变化便产生很大的振幅变化
2. 停机期间的 900 相移非常明显地表明存在共鸣情况。

解决方案:
已对发电机激振器端进行振动调查,以确定共振位置。 由于集电环盖的干扰,无法确定共振位置。 设备已关闭并将盖移除,通过适当的安全措施重启发电机。 现在,转速为 3400 RPM 时出现共振情况。 运转速度为 3600 RPM 时,振幅返回至三年前的突增之前所观察到的较低值。
机械结构的质量和刚度组合决定了其自然频率。 提高质量可以降低自然频率,提高刚度可以提高自然频率。 将这些盖移除,可以同时降低质量和刚度。 由于共振频率得到降低,盖子的刚度损失所带来的影响明显比质量下降所带来的影响更大。
此时,维护人员回想起三年前其在例行清洁期间将 1/2" 橡胶垫圈移除并换成标准垫圈材料。 原始设备制造商最初安装橡胶垫圈视为了降低激振器总成的刚度。 将橡胶垫换成标准垫圈材料之后,激振器总成的自然频率上升,接近于正常运行速度下的频率。
所形成的共振将发电机振动放大至较高的水平。 将自制垫圈换成 1/2" 橡胶垫圈让自然频率重新回到正确的水平。 之后,设备正常运行。 通过实现发电机转子的平衡,完成进一步改进。

总结:
共振通常是最缺乏认知的振动特性,但根据预计,至少 20% 的机器在一定程度上受到共振的影响。 由于共振具有放大作用,它会在振动频谱中造成令人困惑的表征,如果使用普通的振动技术,会频繁、反复地出现分析错误。 可以利用实用技术,相对轻松地发现共振现象。
这一案例也强调了正确、充分地确定问题历史的重要性。 有时候,细小的变化似乎可以对机器运行造成巨大的影响。 如果采用系统化的方式,这些问题可以轻松得到解决。 在参加 CM 103 机械检查和评估课程之后,“非振动专家”技术人员解决了这一问题。
@ptitude 分析家快捷方式(2016 年 11 月)

说明:
使用 SKF @ptitude 分析家软件时,有多种方式可为您提供软件导航。 例如,如果您希望查看振动点属性,传统的方法是右键单击“编辑”按钮,下拉至属性。 您还可以右键单击您使用的振动点,进入该位置的属性。 或者您可以在趋势或频谱上点击所显示数据左上部分的小方框,并进入该点的属性(图 1)。


通过 SKF @ptitude 分析师热键,您可以利用快捷方式更快地进行软件导航。 这些热键使用计算机键盘,允许用户快速执行经常使用的软件操作,节省宝贵时间(图 2)。


这些快捷键可以让分析师更高效地进行分析。 热键可用于调节显示的频谱和时间波形,并对您想打印的数据快速添加注释。


轴承损坏分析 - 解决难题(2016 年 12 月)

您是否试过缺一块的拼图游戏?
这对纵观全图是一种挑战。 解决轴承故障也是这种情况 当单个轴承发生故障时,通常不止一个问题。 试图确认故障原因时,请确保了解轴上其他轴承的情况。 


逐步指南:

  • 将轴承从轴上取下之前,在其侧面(例如,驱动端 - 联轴器侧)标记各个轴承的方向和位置。 对于水平安装的机器,在外圈上标记 12:00 位置,以帮助确定实际的载荷区位置。 记录哪根轴承用于固定轴(“固定”或“支撑”)以及哪根轴承用于轴膨胀(“自由”或“浮动”)。
  • 拍下轴上和底座内的轴承座照片。 
  • 从每根轴承取出润滑样本,并包装起来用于之后的检测。 
  • 现在您可以清洁并拆下轴承,以便检测包含当前轴承型号在内的所有零件。 
  • 在轴承完全拆下后,画出负载区域,确认损坏类型,并在得出有关损坏机制和故障根本原因的结论前审视所有零件。 您之前所做的记号、拍摄的照片和取出的样本将减少困惑,因为您将轴承“拼图”拼了起来。

进一步的培训:
SKF 的 WE204 三天课程主题是轴承损坏分析,课程包含这些内容并就真实的故障样本给出充分的第一手实践经验。 为知识而来,带着自信毕业,赋予自己正确识别轴承损坏的能力。
让频闪光工作起来! (2017 年 1 月)
CMAC6165 频闪光图片

问题描述:
现在有了收集相位数据的所有激光和数字装置,老旧的频闪光会让振动收集变得逊色。 然而,在解决机械问题时频闪光仍然大有用途,所以别把它扔掉。

在联轴的水平机械上,可以用频闪光检查轴、联轴元件、键槽等,而且无需让机器停机。 根据联轴类型,事实上某些不对中情况可以在联轴部件的挠曲中被发现。 照明局限下无法看到的振动也可以自我揭示。 检查管线、导管、附件、甚至脚。
频闪光是皮带驱动机械的基本工具。 通过仔细调试闪烁次数,可以容易地观察到皮带和曳引轮状态以及驱动的对中。 任何肉眼可见的移动都意味着至少有 0.010”(10 mils)的滑动
例如跳动。

注: 请确保在运行的机械上用频闪光观察时,遵守工厂所有的安全规则。 如果规定允许,请在皮带保护罩上涂满消光黑以最小化反光。 透明塑料窗口也对附带的驱动装置有效。

使用配置为当连接至 SKF Microlog 时触发机械振动的频闪光,这是为完整机械相位分析收集相位和振幅数据高效和有效的方法。 频闪光可以在机器无法停机连接反光带时收集相位数据。

此外,频闪光还易于揭示松动和拍频的症状,如果用数字相位方法,这种情况会导致数据混乱。


解决方案:
很多老技术的工具多年来都被用于有效地确认机械问题。 了解如何将它们与新技术结合,以实现更综合和有效的振动分析方案。


与 @ptitude 分析家和 AX & GX 系列 Microlog 频道相位交叉(2017年3月)

Microlog 分析仪 AX CMXA 80

使用交叉频道相位的益处

交叉频道相位是一种方便的工具,事实上它可以在机器出现任何问题频率时捕捉相位和振幅关系 - 无需触发器。
很多应用都可以采用交叉频道相位进行测量,用以趋势和分析目的。
定期对机组中每一根轴承进行水平和垂直方向的相位测量可察觉例如随着时间会有变化趋势的平衡条件和机器对中等结构和/或转子的改变。 随着时间变化的相位角度关系不仅有助于识别需要纠正的情况,还能够帮助识别振动的来源或原因。


作为常规操作执行的基本相位分析测量,以简化读数的收集

用以描绘振幅/相位图表(气球图)的基本相位分析测量也可以安排为常规操作以简化读数的收集。 执行以下步骤:

  • 将第一点作为参考,例如将 1V-1V 作为舷外马达的读数。
  • 机器上其余读数设置为1V-2V、1V-1H、1V-2H 等。
  • 将频道 1 和 2 加速度计挨着放置在马达上,以验证读数并确认两者之间的相位差别约为 0 度。
  • 获得这些测量值之后,将频道 1 加速度计放在 1V 的位置上,因为它将成为所有后续测量的“参考”。
  • 逐点移动频道 2 加速度计以完成图表。
  • 在驱动机器上获取读数时,继续将 1V 用作参考。
  • 输入频道 2 在图表每个位置的转速频率振幅,相位显示为刻度。
  • 图表检查有助于识别机器真正的故障。
  • 交叉频道读数将提供测量初始频率/速度的相位和振幅结论,以及 7 倍速度的结论。 举例来说,这在叶片通过频率甚至非同步频率情况下尝试确认机器性能时十分有用。

虽然该测量值十分易于获得,但是有两个重要因素有助于确保结论的有效性:
  • 首先,收集过程中的机器转速必须保持不变 - 相位关系由读数开始时确定的速度计算而得,如果速度发生变化,结论通常会不准确。
  • 其次,一定要将参考传感器放置在被研究频率信号强劲的位置。 不一定是最高振幅的位置,但是信号一定要足以产生有效的相位对比。

漫步/响应加速度计可放置在机器或周围结构的任何位置,但请注意避免极低振幅和读数不断改变的相位。 读数通常都在相位图表上留白,以便不会曲解随机的相位读数。
SKF logo