SKF 培训解决方案课程

请在下面找到有关可靠性和维护相关课程的链接。 关于每个课程的更多信息,请点击每个电子学习课程。 您还可以找到有关如何访问电子学习课程的信息。

在您方便的时候传递可靠性知识
本类课程涵盖了与可靠性和维护有关的一系列主题。 这些课程根据SKF 资产效率优化(AEO)模型的五个方面进行组织


个人在线学习方法
• SKF 在线学习课程旨在向您介绍该学科。 此类课程旨在补充 SKF 当地服务交付单元提供的 SKF 培训解决方案面授课程组合。
• 通过每个培训模块的“向专家提问”功能,上课的学员将获得与课程导师互动的机会。
• 每门课程还有一个专门的支持论坛,让参与者与其他学员和学科专家进行互动,以进一步增加他们的学习经验。


如何访问电子学习课程?

1 - 请求价值合作伙伴代码,请将邮件发送至 skfweb@skf.com。
2 - 在指定页面输入代码。
3 - 访问您的电子学习课程并下载。

AEO课程

输入促销代码
SKF logo