SKF轴承、轴承单元、轴承座和密封件的CAD模型图 - 详细说明

下载SKF轴承、轴承座、轴承单元和密封件的CAD模型图
对于某些CAD格式,另有其他信息或说明可用。 点击您需要的CAD格式进行查看。
AutoCAD >=V14
DWG/DXF文件不含任何单位,如毫米或英寸。 但是,下载的模型已经进行了缩放,所以文件中所使用的单位与订单部件使用的单位一致。 也就是说,根据所选部件,长10的线可能为10毫米或10英寸。 如需确认您所选部件的单位,请参见部件所在的产品详情页面。

Catia >=V5 R8
  1. 使用WINZIP或同等程序解压缩文件。
  2. 从Catia V5菜单启动宏对话
  3. 在下拉框中选择外部文件
  4. 输入宏文件名或利用文件浏览器进行选择。
  5. 选择运行宏
  6. 输入部件所应存储的目的地目录。
Catia IUA V4
在执行宏之前,先操作以下步骤一次:

激活catia功能IUA/FILE/PROC,文件夹的USER FILE(用户文件)(将从白色切换至黄色)。

将下载的压缩文件中将文件拷贝至USER FILE(用户文件)文件夹

要开始使用宏,执行命令/m PSOLX或IUA/EXECUTE,并输入宏名称

要列出所有可用宏,转至IUA/EXECUTE并输入PSOL。

如果宏不起作用:
  1. 检查IUA/FILE/PROC是否可用。
  2. IUA/EXECUTE/CTRL_ON在执行时反馈宏状态的信息。
  3. 查看CATIA-START Windows了解更多。
Inventor >=R5.3
  1. 使用WINZIP或同等程序解压缩文件。
  2. 在Inventor中打开视觉基本编辑器
  3. 从压缩文件中点击导入文件,并选择*.bas文件
  4. 点击已加载的基本文件并按下Play(播放)以运行宏。
Mechanical Desktop >=V5
  1. 使用WINZIP或同等程序解压缩文件。
  2. 点击ASSIST MacroVisual Basic Editor(辅助宏视觉基本编辑器)或按下Alt F11。
  3. 点击导入文件(Strg M)并输入宏文件的路径。
  4. 点击Play(播放)按钮或按下F5,选择列表中最下面的条目,并点击执行以运行宏。
  5. 输入DWG文件应该存储的路径。
One Space Modeling >=2007
  1. 使用WINZIP或同等程序解压缩文件。
  2. 启动SolidDesigner。
  3. 用文件打开对话打开Lisp文件。
SolidWorks >=2001+
  1. 使用WINZIP或同等程序解压缩文件。
  2. 工具/宏/运行...中的.swb(SolidWorks视觉基本计划)
  3. 从文件对话中以扩展名 .swb(SolidWorks视觉基本计划)选择您偏好的部件。
  4. 输入部件所应存储的目的地目录。
  5. 转至下一页并查看拖放功能。


Think3 >=2006.2
使用“从文件中导入新部件”指令在当前文档中导入本地部件文件。

启动指令后,计划将建立一个文件浏览对话框,使您能够选择导入的部件。 根据激活的环境,对话框将默认过滤扩展名:
  • 2D环境下的PS2文件(*.ps2)
  • 3D环境下的PS3文件(*.ps3)
SKF logo