了解资产效率优化

由Wayne Reed撰写,Mel Barratt主持

Mobius loop
此视听演示包含三部分系列。 说明SKF工作管理流程“资产效率优化”,并讨论了一些在其实施期间所涉及的问题。 演示包括幻灯片、音频旁白,但也可以无声观看。

点击以下链接播放演示。

第1部分

第1部分主要讨论资产管理的大致范围,及其对于业务的影响。 然后介绍SKF的管理流程“资产效率优化”,及其在大致范围内的位置。 现在播放第1部分

第2部分

这一部分内容用于了解如何正确使用资产效率优化,以及效率和效果的讨论。 然后探讨如何从反应性维护到主动性维护。 现在播放第2部分

第3部分

第三部分描述资产需要达到什么目标。 以及试图实践AEO时可能遇到的实际困难。 最后是可能可以通过成功执行而获得的一些,以及回顾一些重要的方面。 现在播放第3部分
SKF logo