德国慕尼黑国际工程机械博览会(宝马展)

2013年4月15日 - 21日

斯凯孚诚邀您莅临2013年慕尼黑宝马展,参观我们的展位。

我们将通过“以应用为主导”的形式展示我们的展品,清晰地为您呈现斯凯孚产品如何通过减少各种设备的总拥有成本,为客户创造新的价值。

您可在斯凯孚展位了解斯凯孚丰富的产品组合,这些产品广泛应用于矿山机械、工程机械、状态监测以及工业服务。 本次展览的总主题为: 知识工程的力量

除了我们现有的矿山机械和工程机械的应用产品,如自动润滑系统和最近上市的重型液压密封件,包括激动人心的创新产品,包括:

  • 寿命更长的全新球面滑动轴承 - 减少维护要求
  • 全新简洁型多线电动油脂泵P 502 - 紧凑而经济,适用于小型机械
  • 全新数据记录泵P 243 - 控制质保索赔
  • 适用于液压挖掘机的大型全新软管撕裂控制装置 - 简单的软管撕裂电动检测
除了展示区外,斯凯孚展位还提供宽敞的休息区,您可在这一轻松舒适的环境中与我们的团队见面,一同详细探讨您的要求。然后,您还可在我们的露天展区享用点心。

我们期盼您能够亲临现场,参观我们的展位。展位号:F7.709/4!

宝马展介绍
宝马展是全球最大、可能也是最令人难忘的展会。555.000 m²的展区展示着各种巨型机械,展商数与参观者人数分别达到3,256名和420,000名。
今年,这一建材机械、采矿机械和工程机械以及车辆国际贸易展迎来了第30个年头。

本次展会将于4月15日至21日在德国慕尼黑召开。 网站链接 http://www.bauma.de/en/home/startseite.php

SKF logo