欧洲海事技术展

2015年11月3日 - 6日

地点: 荷兰鹿特丹

地点: Ahoy Rotterdam
展位号 1510

展会网址: 欧洲海事技术展

活动简介:
Europort 是世界领先的海事展览, 可吸引大约30000来自84个国家的海事专业人士,是任何想要了解国际海事市场的人士不容错过的盛会。 汇集了海事领域的所有行业,Europort 是一个展示创新和构建业务联系的无与伦比的平台。 2015年将会有1,100 家参展商和16 个国家参展 。


对SKF参展情况的简短描述:
SKF 将在此次展会中展示其完整的产品组合。 同时还会展出轴承、联轴器、润滑系统和SIMPLEX-COMPACT密封系列,以及水油分离器和稳定器等产品。 还将展出一系列的服务,例如,状态监测解决方案和诸如对中、现场机加工和3D测量等机械服务。 用于轴对中和振动计算的ShaftDesigner软件以及SKF Vibracon 系列也将会被展出。

SKF logo