创新解决方案着力于可持续交通

SKF运用先进的技术和100多年的工程知识经验达到产品适当性能,提出具成本效益的解决方案。 我们探索了一些企业途径,以达到市场需求和环境问题之间的平衡。

SKF基于其运动工程的综合知识,能为汽车行业提出异于他人的可持续解决方案作出贡献。

全球增长的能源需求依然主要依靠化石燃料解决,导致大气中二氧化碳含量急剧上升。 由此而论,能量转换的效率起着决定性的作用。 关于如何提高机械效率,尤其是减少摩擦损失,SKF提出的创新型轴承和密封件解决方案做出了贡献。

SKF主要聚焦于减少摩擦和重量、集成传感器的智能功能、优化动力系统、集成组件到模块和单元,从而减小尺寸、简化安装。 这一切的目的在于为特定车辆定制具有适当性能的解决方案。 


在轴承和配置、密封、润滑系统、机电一体化以及服务等产品领域,SKF结合其工程知识,创造出可持续解决方案。


工程合作伙伴
为了尽量拥有创新能力和高效率,在汽车领域与创新型的伙伴搭档也很重要。 SKF在传输技术领域与外部工程公司共同开发项目。 另一个例子是2011年SKF与沃尔沃汽车公司&沃尔沃集团携手参与项目,旨在将飞轮投入大规模生产。 飞轮动能回收系统(KERS)可节省高达20%的燃油,从而能够显著减少二氧化碳排放量。 如今,SKF为飞轮系统提供关键部件,使该系统拥有工业化的知识水平。

SKF汽车产品和系统开发部主管Edward Holweg说:“SKF总是在探索合适的专业技术,结合实践和理论,找到新的解决方案,以支持产业需求。”
他还补充说:“必须认真听取客户需求才能获得成功。 了解客户目标后,我们可以提供解决方案,以帮助客户增强车辆性能,减少其对环境的负面影响。 这一焦点是SKF的核心”。


产品开发
SKF开发产品且提供解决方案,以帮助汽车制造商解决重大的企业事项,包括:

  • 汽车杂交和电气化
  • 重量和摩擦减轻
  • 传输技术和效率
  • 发动机精简和推进
  • 发动机管理


在这些聚焦区域,已经确定了可行的解决方案。 其中一些解决方案包括:


集成传感器的智能功能
SKF将轴承和密封件与传感器整合,达到不同的功能效果,使应用和系统以最高的准确率和可靠性运行。 该解决方案对能源效率贡献很大。
几年前SKF推出了混合动力车(HEV)解决方案,实现了启停技术功能,出现了SKF转子定位轴承和SKF换向传感器轴承单元。 汽车在城市中行驶,众多引擎停止与启动时,启停技术使二氧化碳排放减少,燃料消耗降低15%。
SKF在2011年提出了摩托车启停解决方案。如今SKF进一步开发了完整系统SKF StopGo。 该解决方案实施后,燃料节省率可达6-8 %。

电动车(EV)数量不断上升。 SKF在该领域的最新研发聚焦于提高牵引电动机的功率密度和能源效率。 这些研发产品将增加电动车里程数。 在该领域,SKF最近宣布了与法国公司Bollore的商业合作,该公司为汽车租赁计划提供Paris Autolib电动车。 该计划于2011年12月启动。SKF提供不同类型的轴承,由能承受电流和其它条件的高性能材料制成,使电动车性能良好可靠,里程数尽可能高。
不同的政府和城市开始使用电动车作为减少城市交通二氧化碳排量的解决方案。 Paris Autolib希望为巴黎市民提供一项简单而可持续的选择,形成当今标准的公共运输系统。 其它类似举措必然遵循该标准。


优化动力系统
优化动力系统必须减少摩擦和重量、提供紧凑解决方案、为传感器增添更多智能控制,并且寻求替代技术以提高在这些应用中的性能。 这些产品的工作环境通常需要承受宽温度范围、不同介质、高速以及极端压力。

比如,双离合器变速器(DCT)的增加促进SKF研发紧凑轻量的产品,能承受高温和载荷条件,而这些条件正是DCT需要其组件承受的。 SKF双离合器轴承组和离合器支持ACBB有助于延长变速器的使用寿命。 DCT是有助于进一步减少二氧化碳的主要变速系统之一。
SKF轴承和密封件的能效型动力传动系统组合,减少了摩擦和重量,并且具有最优化的传动。 SKF进行的一个计算实例显示,与标准产品相比,该产品的二氧化碳排量每km减少8 grams,用能效型及智能紧凑型集成解决方案替代部分标准轴承具有可行性。 该实例基于正常的欧洲行车型态和中型车。 正在研发进一步减少二氧化碳排量的方案。

随着发动机提升技术的需求增长,球轴承可替代现有的滑动轴承,以提高工作效率。 SKF涡轮增压器球轴承单元强力而易于安装,使燃料消耗减少2%,二氧化碳排量减少3%。
减少摩擦是提高发动机效率的关键,能承受高温高压以及高性能持久能力的解决方案也同样重要。 发动机中有很多密封件,其中产自SKF最新密封件之一的是SKF发动机低摩擦密封件,其摩擦与标准密封件相比减少55%。


计算和模拟
用计算和模拟检验价值和性能,为决定特殊解决方案提供重要输入元素。 SKF车辆环境绩效模拟器专门用于支持SKF工程师,向客户展示建议的解决方案减少的二氧化碳排量。 通过计算摩擦和重量的减量并转换成真实数字,SKF可以展示一辆整车实际的二氧化碳排出减少量。


关爱环境
前路比以往更具挑战性。 SKF所做的一切是研究异于他人的创新型解决方案,实现可持续发展。 关爱是一切的开始。 知识和动力是来源。 更清洁的世界是目标。


SKF - 知识工程的力量

SKF现实:
作为知识工程公司和全球客户的合作伙伴,SKF提供技术解决方案、维护和可靠性服务、工程顾问以及培训。 SKF的办公室遍布130多个国家,在全球拥有15000个经销商合作伙伴,是轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务领域的领先供应商。 2011年收入达到662.16亿瑞典克朗,员工总数达到了46039 人。


联系方式
Edward Holweg
产品与系统开发部主管
SKF汽车
+46 31 337 21 44
Edward.holweg@skf.com
www.skf.com


SKF logo