客户案例 - 格朗吉斯铝业

 格朗吉斯铝业(上海)有限公司以生产汽车空调器、水箱、暖风机和其他热交换器用的复合及非复 合铝合金带及薄板材为主。 格朗吉斯铝业(上海)有限公司自成立以来,一直致力于开发热交换器解决方案,目前在全球汽车市场占据领先地位。 随着汽车行业在中国的迅猛发展,格朗吉斯铝业(上海)有限公司迫切需要优化其生产和设备维护管理策略,以使公司能够继续保持当前的良好经营业绩以及平均产 量30%的高速增长。 增加生产线是实现增加产量的最常用方法,但是需要大量资金投资和人员投入,同时建设周期也很长。
      

相比而言,通过优化设备维护管理策略,提升维护管理水平,提升现有生产线的可靠性和生产效率,挖掘潜在产能是更优的选择。 但这对公司的设备维护管理提出了更高的要求。基于先前在工程和维修问题上与斯凯孚的深入合作,以及了解到斯凯孚综合维修解决方案在全球众多行业中的成功运用的基础上,格朗吉斯向斯凯孚伸出了求助之手。


更多详情,请观看视频。

格朗吉斯

SKF logo