SKF新推出带EMC过滤器传感器轴承,具有电涌保护功能。

  • 新闻故事
    传感器轴承,在dongle软件保护器中设有过滤器
    传感器轴承,在dongle软件保护器中设有过滤器

    2013年04月16日 10:00 CEST

    SKF新推出一款传感器轴承,具有更强大的电涌保护功能。 这款轴承新品主要应用于电动机。 轴承设有一个串联式电磁兼容(EMC)过滤器,可保护敏感传感器轴承电子元件免受高电压干扰。 

    “如果把轴承这样的机器元件与传感器这样的电子元件进行比较,你就会发现:大多数电子元件的额定使用寿命要比机器元件的额定使用寿命长。 但是往往现实情况似乎截然不同,在工业环境中使用的电子元件会遇到超负荷用电的情况,比如:电涌和放电。 以串联的方式把EMC过滤器与电缆相结合,可提升传感器轴承的可靠性、减少停机时间同时降低维护成本”,SKF传感器轴承主管Olivier Message介绍说。

    在条件非常苛刻的应用环境中,比如在糖厂操作叉车,或者在绝缘车间操作叉车,叉车机架就有可能产生很强的静电电荷,这些电荷会突然释放,比如:当叉车的机架接近仓库里的钢材质货架时就可能突然放电。 电子元件可能由此受损。 所产生的放电火花对传感器或控制单元可能不会造成直接影响,但电压变化可能产生“反弹”效应,在线路中造成电涌。 电涌可能产生100伏至4000伏的电快速瞬变(EFTs)电压,可能对电力供应产生暂时性影响,或者完全损坏控制器或传感器。

    由于电涌现象与传感器轴承有关,因此,SKF对电涌现象进行了分析,并且研制出串联式过滤器,从而为霍尔传感器以及SKF轴承上应用的其它电子元件提供保护。


    哥德堡,2012年4月16日

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    更多信息,请联系:
    Nia Kihlström, 斯凯孚集团传讯部, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, 斯凯孚集团传讯部; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com

    SKF是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 SKF在130多个国家经营业务,在全球拥有15,000个经销商网点。 集团2010年销售额达610.29亿瑞典克朗,员工人数为 44,742。www.skf.com

    SKF是SKF集团的注册商标。
    ™ BeyondZero是SKF集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (8.1 KB)

SKF logo