创新及研发

SKF全球技术中心(中国)

全球技术中心·中国于20105月在上海成立,重点关注产品开发,以进一步加大SKF全球技术研发中心及实验室的网络覆盖。该中心的目标是全力推动国际与区域发展,使创新及技术知识更贴近于中国客户。SKF全球技术中心在中国的成立,不仅便于我们满足本地客户的需求,更利于我们抢占市场先机。


作为SKF技术中心全球网络的重要组成部分, SKF全球技术中心(中国) 凭借优秀的知识人才, 先进的设备及SKF百年行业经验, 为客户的设计和生产提供先进的技术知识和分析结果,源源不断传递SKF的工程知识。该中心目前80%的职能将服务于中国的本地市场,另外20%资源将支持SKF集团的全球项目。


2015年, SKF全球技术中心(中国)占地面积扩展至 3,00-5000平方米,功能将扩展至产品研发,工程服务,测试中心,使用评估,全球冶金化学实验室以及制造工艺研发及支持,以此确保我们能根据客户当前的需求和未来的趋势,不断开发有附加值的解决方案, 同时不断丰富卓越工程知识,促进SKF在中国及东北亚地区市场的发展。SKF集团在全球范围内注重特定、持续以及重过程、重项目的工程发展,全球技术中心(中国)将为中国客户、经销商及雇员展示SKF雄厚的知识与技术实力,以支持集团的发展。



公司地址和联系方式:

地址:上海市嘉定区安亭镇园福路89号
邮编:201814
电话:021-3106 7200
传真:021-3106 7249 
SKF logo