Let’s Talk: 大数据

工业变革和数字化制造

现如今,许多制造商都在努力寻找各种方式来将大数据转换为智能数据,从而在生产运营中创造最大价值。

观看行业专家讨论讨论大数据的视频。
在社交媒体上使用主题标签 #LetsTalkBigData# 分享您的看法。

话题包含:

  • 大数据在工业的演变 
  • 当今工作范例 
  • 如何影响到工程师 
  • 开放式和闭合式数据 
  • 未来预测
找到方法可能有些挑战: 对于一家公司来说,对数据到底是采取开放还是保密,是具有战略意义的决策,因此很多商业组织都不会去谈论这一问题。 对于许多公司来说,这是一个安全性问题,因此数据共享根本不在讨论之列。

请观看 Let’s Talk 大数据影片,听听查尔姆斯理工大学Johan Stahre 教授、SKF 工业市场技术与解决方案总监 Victoria Van Camp 以及 PTC 全球服务旗下的物联网商业顾问 Kent Eriksson 等专家们的观点。

探索工业在数字化世界中的发展进程。
SKF logo