Roberto Napione

Roberto Napione:制造业用智能机器人

Napione现任SKF新卓越机器中心(Machine Centre of Excellence)主管,该全球中心致力于实现世界一流的制造、机器设计、机器学习和机器标准化。 自1992年加入SKF以来,Napione先后担任了各种不同的职位,大部分职位都在自动化部门内。 

他定居于意大利Airasca,业余时间喜欢滑雪和打网球。 

Napione说:

“Isaac Asimov曾说: ‘最终你将无法区别机器人和人类。’ 智能机器人有一个传感器、可以从环境中学习和发展新能力,还能和其他机器人共享知识。 

未来工厂的技术水平将非常高,这不仅指机器人,还包括像3D打印、快速通信等。我认为未来机器将全都配备传感器并使用一个全球系统控制。 未来更多注意力会放在工作场所上,对人的吸引力也会更大。 

在韩国每 10 000 名员工就有400台机器人,在德国约为300台,在中国虽然现在机器人使用率较低,但增长趋势迅猛。 到2018年,中国将有140万台机器人。 

失业率并不会发生变化,如果我们分析机器人销售和机器人使用趋势,我们会发现失业率和机器人使用之间并无直接关系。”


观看 Let's Talk 智能机器人主页上的视频,视频中 Roberto Napione 是特邀发言人。

SKF logo