负责任的供应商

因为跨国企业的生产和销售业务遍及世界各地,因此供应商保证及时送货对我们非常重要。 供应商服务相当于SKF产品、设施和基础设施的延伸,因此我们希望供应商具备和我们相同的责任承诺;最重要的是,他们也应达到行为规范要求的环境承诺标准。

为达到对供应商的要求,我们发布了SKF供应商和分包商行为规范(2008),SKF一般采购条款对此进行了详细说明。

从语言到行动

为使供应商遵守规范,我们引入了以下流程、工具和方法如:
  • 所有新供应商须正式同意遵守供应商和分包商行为规范以及SKF在环境、健康和安全(EHS)方面的准则并对零缺陷概念认同,将其作为绩效标准;
  • 所有原料直接供应商均需通过现场审核,须符合EHS标准并通过供应商和分包商行为规范的审核;
  • 要求所有主要供应商的行为规范与SKF行为规范一致,并通过ISO 14001管理体系认证; 
  • 所有高能耗的主要供应商需要报告能源使用的碳排放量;
  • 所有主要供应商会定期接受审核(至少每三年一次,是否遵守EHS及行为规范的要求是审核的一部分;
  • 风险评估工具用于对高风险且非主要供应商评估,评估因素包括地理位置、员工人数、所在环境、健康和安全风险以及是否对人权和劳工权利造成了侵犯。 鉴别后的高风险供应商最终还要接受SKF的二次审核

供应商委员会成立于2009年,他们的职能是在供应商出现问题时,选择合适的策略和解决方案。 为了进一步完善加强行为规范执行的管理流程,SKF在2009年引入了新的采购系统,并在2010年将其进一步完善。

在世界各地拥有超过一万家供应商,SKF坚信拥有担责采购不是我们工作的目标,而是一项长期的工作。 只有脚踏实地的努力工作,不断改善我们的已有环节才能帮助我们更好的与供应商分享SKF对于可持续发展及负责任的业务增长和发展模式这一承诺。 


SKF 供应商和分包商行为规范 是 SKF 负责任的采购计划的基础。 在 SKF 供应商门户网站阅读与此相关的更多内容。

SKF logo