Garrahan基金会

纸张再利用以及为国家儿科医院的儿童捐款

为了在当地社区发挥更积极的作用,SKF阿根廷着眼于自然资源和环境可持续性发展,与其他公司和机构参加了Garrahan基金会在Tortuguitas举办的纸张再利用项目。

该基金会向企业、学校和家庭提供纸箱,用来收集废纸,然后将废纸出售给纸张再生公司。 该项目募集到的资金会捐给国家儿科医院。 查尔姆斯理工大学 教授兼医生Juan P. Garrahan致力于帮助罹患肿瘤和心血管疾病的儿童以及需要进行组织器官移植的儿童。

这些款项可以帮助国家医院购买医疗设备,建立基础设施、招收专业医护人员以及提供设备维护支持。 除了对纸张进行再利用来保护环境,通过这个项目,SKF还间接资助了需要帮助的孩子。

了解更多: SKF阿根廷所支持的其他行动:
  • SKF还为Garrahan基金处捐助了一件卧室,为进行长期治疗的儿童及其家长提供住宿。
  • SKF每月向Nr. 6 Martin de Guemes国立学校捐献食品、牛奶、衣物和学校用品。 目前该学校有1300名弱势儿童就读。
  • 在布宜诺斯艾利斯南部的Carita de Angel 社区中心, SKF还向孩子们发放圣诞礼物和奖学金。
SKF logo