SKF 秘鲁和 Tierra de Niños

若干年来,SKF 一直与 Tierra de Niños 合作支持 Anchonga 的村民。

起初是在 Anchonga 的 Huarirumi 社区修建了一所学校。 该社区位于安第斯山海拔非常高的区域,距离利马 15 小时车程。这是一个非常贫困的地区,文盲率很高。

2007年村子遭到地震袭击,学校也被摧毁。 我们相信他们会建造一所新学校,”项目负责人Lorena Perez说。

学校所在村庄位于安第斯山脉的高海拔地区 —— 海拔3300米。 大部分生活在这里的人以农业种植和牧羊卫生。

2013 年,SKF 来到学校的所在地参与 SKF 集团和员工共同资助的第二期课堂开幕。

第一期课堂的开幕式于 2009 年举办,不久之后,就启动了筹备第二期课堂的活动。

项目资金来自于 SKF 世界日历的销售额。2012 年,集团决定再支持一届课堂,来为该偏远地区更多的人口提供基本教育。

Tierra de Niños 组织再次参与了教学楼的建设。 200 多位儿童从这里提供的教育中获益。
让利马 Villa Libertad 的女性变得强大
同时,SKF 秘鲁公司还为利马新兴社区 Villa Libertad 建造纺织工厂提供了资金。 该工厂致力于通过职业培训和岗位设立来使该社区的女性变得强大,从而通过自身的努力来帮助自己的家庭。

在来到 Anchonga 这个偏远地区之前,SKF 向该纺织工厂预定了 200 条毯子,已于开幕式当天交货。 当地政府官员、居民家庭以及 150 位儿童参加了开幕典礼,欢迎各方代表。
第一期课堂
SKF 出资并参与修建的校舍在 2009 年 3 月落成。第一期课堂可同时容纳 32 名学生,也可以作为抗震掩体使用。 孩子们的父母和其他村民参与了学校的修建活动,同时,工程人员对修建工作进行了检查以确保其安全牢固。

除资助修建工作,SKF 员工还出售日历,并用所得善款购买笔纸送给学生。 秘鲁SKF公司还为学校的整修做出了贡献。

该项目另一个积极的结果是该地区女孩子的上学比例得到了提高。
了解更多: 背景信息
Anchonga
Anchonga Anchonga是秘鲁最贫穷的地区之一,该地区人口数量约为1800。 这里的家庭靠简单的耕种和放牧维系生活。 降水不均衡导致该地区缺乏水源,因此,儿童饮食不平衡,长期偏食造成他们营养不良。 为帮助家庭,孩子们经常在年龄很小时就开始农耕生活,他们大多数人只拥有小学文化水平。

Tierra de Niños
Tierra de Niños(TDN)是一个非政府组织,他的任务是培养并加强贫困地区儿童和青少年独立生存的能力。 该组织发起的项目涉及教育、健康和政府与公民关系等领域。


南美洲

SKF logo