与艾滋为邻(NAA)

抗击艾滋

包括SKF在内的私营公司10年前发起NAA,并联合公有企业(国有企业)共同推动艾滋工作组项目。 NAA 的首要目标是减少疾病的扩散、为病毒感染者提供支持。

NAA成立于2002年,之后的三年中,项目主要致力于向员工及其家庭普及艾滋病常识。 随着一些活动的展开,如为SKF办事处附近贫民区的40个家庭提供食物,NAA的项目范围逐渐扩大到对地方社区的支持上。

最近在Mukuru推广中心设立了一个医疗营,有410位来自贫民区的群众在此接受了常规疾病的治疗。 一旦病人检查出较严重的疾病,则立即将其转往医院救治。

医疗营还邀请了内罗毕女子医院来访进行防治乳腺癌的宣传日活动。 很多志愿医生、护士、药剂师,以及各类制药企业,都纷纷投入时间,捐赠钱款,使得这次宣传活动取得了圆满成功。

在其他地区,如Lunga Lunga贫民区,NAA的合作伙伴也设立了医疗营,惠及1000多位当地居民。

SKF肯尼亚同时还是瑞典抗击艾滋工作组项目(SWHAP)的成员。

SKF logo