Legae 社区幼护中心

面向艾滋病患儿童的护理中心

SKF南非与圣Andrews Presbyterian教堂和圣 Marks Presbyterian 教堂合作,在东兰德的Daveyton建立了Legae社区幼护中心,为艾滋病患儿童以及其他有需要的儿童提供救助。

2013年,Legae儿童护理中心送走了第7届毕业生,同时举办了年终活动。


“Legae”的意思是“家”,于2007年3月31日正式成立,当时正逢斯凯孚为庆祝一百周年举行植树活动。 Legae由一个幼儿园和一个护理中心构成,最多可接纳50名儿童,另有一个护理中心可接纳20名13岁以下的学生儿童。

孩子们每天两顿饭,还可将零食与不定时发放的食物带给家人。 与当地医疗工作者协作提供基本的医疗服务,同时为儿童及家庭开展HIV知识普及和恢复建设。

参与治疗后疗养环节的孩子们享用了免费午餐以及辅导功课服务。 本计划还包括由教师和志愿者授课的常规艺术课程、(由社区音乐家授课的)音乐课程以及计算机技能课程。

SKF南非提供资金支持,用于发放教师工资以及儿童的日常饮食和医药等需求;圣Andrews则监督新中心的管理、培训和志愿活动,也提供一定的资金捐助。

了解更多: Legae的愿景

Legae的愿景是将中心所提供的服务覆盖范围扩大至婴儿到18岁青年之间的人群,为Daveyton社区的贫困儿童的整个童年生活带来积极影响。

中心希望近期开设一个面向高中学生的青年中心,接收小学毕业的Legae儿童。 中心还希望继续为他们提供作业方面的帮助,开设青年讨论组、计算机培训、篮球、篮网球和足球项目。 Legae也希望有朝一日能为少女妈妈以及受到毒品、犯罪、酗酒、HIV等问题折磨的儿童提供咨询。 


请访问Legae的Facebook页面。

SKF logo