SKF 为赞比亚 Emerging Cooking Solutions 提供支持

新兴市场 - 充满商机的新兴挑战

在非洲这片辽阔的土地上,约有10亿人口。据估计到本世纪末,非洲的人口将翻四倍,达到40亿。 这对自然资源产生了巨大的压力。 同时,这也为有效的创新提供了可观的机遇。


与撒哈拉以南的许多其他非洲国家一样 - 赞比亚面临着森林开伐的巨大挑战。 其中一个因素就是非正式价值链中的炭火烹饪。 经证实,把炭火作为燃料是一种非常低效的方式,无论从准备还是使用过程而言。 而且炭火烹饪还非常危险。


他们每年燃烧的炭火和产生的毒烟导致全世界百万人死亡,而且对环境有着灾难性的影响。 瑞典赞比亚合资公司Emerging Cooking Solutions研发出了一项可有效应对这一问题的解决方案,即采用生物质颗粒作为燃料的现代化锅炉。 


这一问题,即危险而低效的烹饪方式会导致不断地开采森林,对健康造成危害,而且很费时...

铜带
和压粒机中的林业锯屑

...为这一挑战创造了解决方案,也为Emerging Cooking Solutions奠定了基础。


现代化锅炉可以更清洁和安全的烹饪食物,而且可以节约自然资源和时间。

SKF赞比亚公司为员工提供锅炉


“SKF是赞比亚首批通过给予员工机会购买锅炉(分三个月在工资内扣除)来帮助我们的公司。 这是一个全新的财务系统,我们使用其的频率越来越高,成效也颇好。”Emergin Cooking Solutions的Mattias说道


SKF提供解决方案和知识
在Emerging Cooking Solutions的案例中,最关键的问题之一就是要将生物质压成颗粒状。 SKF为Emerging Cooking Solutions提供了零件、工程知识和一个机器维护车间。

“我们认识到,有时候我们最迫切需要的帮助是,如何让事情做起来。 除了让员工融资买锅炉之外,最重要的因素就是SKF可以为我们提供现场支持,我指的是应用知识方面。 SKF让我们得以保留机器设备,这关乎我们业务的存亡,”Emerging Cooking Solutions的Mattias表示。



有关Emerging Cooking Solutions


Emerging Cooking Solutions(新兴烹饪解决方案)的愿景是,最终用比炭火便宜得多的、用量约减半的生物质颗粒替代非洲人民烹饪使用的数以百万吨计的炭火。 对于颗粒市场和生物质材料市场而言都有潜在机遇(特别是农业生物质)。 鉴于许多国家的炭火市场都用数以亿计的美元来衡量,我们预计颗粒市场的潜在价值也差不多。

点击此处
,阅读有关Emerging Cooking Solutions的更多内容
同时请访问活动网址
givecooking.com

SKF logo