SKF森林项目

中国东北造林项目

SKF与中国国家林业局在中瑞建立外交关系60周年纪念(2010年5月)之际签署了框架协议。

从此,SKF启动了在中国的五年植树造林项目。 中国希望在2050年前将森林覆盖率提高到26%,因此,SKF与中国国家林业局一起合作,在中国东北地区的辽宁省阜新县启动项目。 在项目初期,该地区处处是荒山,且因靠近科尔沁沙漠,常年遭遇沙尘暴灾害。




SKF希望该项目为当地社会和环境发展作出重要贡献。 项目的进展将创造稳定的就业机会,帮助正处在最低生活水平线上的人们。

树木成林之后,可以防止沙尘暴和降雨造成的水土流失。 树木种植区域同时还可以保护水源并成为动植物的栖息地。

同样重要的是,瑞典和中国的林业部门还可以以此项目为媒介,分享彼此在植树造林方面的知识和经验。

了解更多: 进展更新
植树季节期间,该项目可以为附近村镇提供约50个工作岗位。 这不仅可以帮助他们增加收入,还为他们提供了掌握现代可持续发展林业管理方面的技能。

检查报告在完成时显示,2010年和2011造林项目均取得成功,且种植地进展情况良好。

2010至2013年间,用300多万颗幼苗播种了676公顷的土地,存活率超过94%。

2013年,项目的第二阶段 - 在沙漠化问题日趋严重、生物多样性明显下降的辽宁岫岩启动。


在180公顷的土地上播种了1,444,000棵赤松和落叶松幼苗,目的是为了改善森林的质量和生态功能,避免土壤沙漠化,同时为当地社区保护水源。 


2014年的计划是在岫岩县再播种260公顷的土地。



SKF logo