SKF印度体育学校

SKF体育学院浦那分院曲棍球队成员

SKF印度公司与Pimpri Chinchwad市政公司 (PCMC)和‘NAVAM’非政府组织合作,于2005年7月为贫困儿童建立了一所体育学校。

建立这所学校的目的在于让浦那地区的贫困儿童有机会通过体育运动获得身心发展。

学校位于SKF工厂所在地浦那。 SKF 印度提供足球和板球训练课,女子曲棍球培训,最近还组建了女子足球队。

女子曲棍球队赢得了数场本地锦标赛,包括“Dean Doctor纪念曲棍球锦标赛”,该比赛在马哈拉施特拉邦举行,由女子曲棍球协会主办。该活动是为了纪念来自浦那Pashan地区圣约瑟夫学校 的曲棍球狂热爱好者和教练Dean Doctor先生。

男子足球队则参与了“与世界有约”和“哥德堡杯”。该校某位毕业生曾在2013年著名的杜兰特杯中随同国家队浦那FC出赛。 


除了体育,还提供了其他有助于发展和培养人才的必需品。 该学校提供了学习机会,帮助他们树立价值观,如团队精神和平等精神。这将促进他们的全面成长和发展。

指导计划

将体育和发展相结合,SKF发起了一项指导计划,即SKF印度公司的高层管理者志愿成为学员在体育以外的个人导师,主题涉及职业规划、健康和社会问题等。 所有志愿者将通过培训,了解如何为孩子们提供指导。

SKF logo