SKF班加罗尔公司 - 关怀每个个体的特殊才能

“Tech-Vision”是SKF印度公司和Samarthanam Trust的一个合作项目,力求提升不幸人群的个人能力,为他们提供合适的工具并鼓励他们自信面对世界。

你不识字不代表不会讲故事。 SKF与Samarthanam Trust的合作就从这个观点开始。 无论人们面临着怎样的挑战或伤害,不要去给他们下定义。 事实上,你应该用能力来定义一个人。

通过SKF的参与,互动研讨会得以帮助社区里肢体伤残的人士学会自信沟通,应对谈话,鼓励他们的性格,并为他们的生活带来一丝乐趣和光明。

SKF员工志愿活动

自2009年来,SKF班加罗尔公司资助了100多位15至52岁的学生。在志愿者和外部培训师的帮助下,让他们成功完成MS Excel和英语口语课程。

SKF员工作为助学者参与,定期举办研讨会和知识分享课程,目标就是关注参与者的个人能力并帮助他们提升优势。 SKF还提供情境角色扮演和个人发展培训来帮助学员发挥才能。 最后,需要为所谓“新时代工作”做足准备,这些工作通常都会用到计算机和电话。

许多学员在学成毕业后找到了呼叫中心或手织店的工作;还有前台或公立学校老师的工作。

关于Samarthanam Trust

Samarthanam Trust关爱残障人士非营利组织由三位视障学生于1997年创立,有着“鼓励其他残障人士生活充满希望”的强烈宗旨,三位创始人也为此付出了巨大的努力。

如今,Samarthanam不单支持肢体残障人士,还会关爱社会上的贫困儿童。 Samarthanam Trust如今的运营范围包括:
  • 为约两百名儿童提供免费的住宿和设施。
  • “计算机单元”- 教授视障儿童使用特殊开发的软件来获取信息。
  • 免费寄宿制高中 - 如今可容纳约100名学生
  • 运动和休闲 - Samarthanam的学生都对国际象棋和曲棍球有着强烈的爱好,视障曲棍球队曾去过英国和巴基斯坦。
  • 艺术和文化
  • 干垃圾回收计划 - 为缓解日趋严重的全球环境问题。
  • 午餐计划 - 为班加罗尔市内及市郊的52所学校的学生提供午餐。

SKF logo