女子探险家夏令营

培养女学生对技术工作的兴趣

德国SKF GmbH每年都会发起很多以当地社区关怀为主题的项目和活动。 他们的项目内容还包括了一个叫做“女子探险家夏令营”的活动。

目前高技术人才短缺,尤其是工程领域的女性技术人员更加稀缺。 SKF GmbH发起了“女探索家夏令营”这项活动,旨在激发女学生对技术工作的兴趣。 12位女学生有机会扮演工程师角色,她们的“任务”就是研发节能轴承。

为帮助她们迎接挑战,我们会教授她们各种摩擦测量方法和标准结构的测量方法。 之后,学生们会发挥她们的创造力和学过的技术,利用减少摩擦的方法制造节能轴承。 

项目组长和导师会辅导学生,为她们提供建议和各种支持。 此外,学生还参观了SKF在施韦因富特的各个生产车间,以加深他们对工作和环境的了解。

在“女子探险家”活动的最后一周,女学生们要把成果展现给导师和其他SKF员工以及哥德堡-施韦因富特应用科学大学的代表们,学校代表也借此推广他们的技术课程。

总体说来,这项活动非常成功,工程专业给学生们留下了极为深刻的印象,她们会认真考虑是否在毕业后继续从事工程研究工作。

现在我知道工程工作不仅是坐在电脑前完成物理作业”一位参与活动的学生说。

了解更多: 其他活动:
多年来SKF GmbH持续主办“工程-体验者日”活动,该活动召集30位来自施韦因富特附近不同学校的女学生在施韦因富特教育中心度过一天。

导师团队会为学生们介绍SKF提供的各种实习机会和技术课程。 在培训师的指导下,女孩们可以制作小型金属烛台,了解“轴承底座”车间的设计工作并参观金属板的制作过程。

SKF logo