荷兰: 奖学金项目

SKF Netherlands supports the Brede School Academy scholarship programme


乌得勒支的 Brede 学院(BSA)为从贫困地区小学中精挑细选出的有前途、有上进心的儿童提供强化课后辅导项目。 除了正常的教学项目外,这些孩子每周需要去两次 BSA。 若干年来,SKF 荷兰公司一直为 BSA 提供资金帮助,帮其购买必要的阅读材料。 今年,SKF 推出了一项特别的奖学金,用以指导六位选出的学生步入大学。 






此外,SKF 还开始为这六位从 BSA 挑选出的学生的高中辅导课程提供奖学金项目,让他们发展独立学习的能力,从而能够进入大学。 专业辅导人员将帮助孩子们应对任何挑战。


SKF 想用这一奖学金项目来刺激有前途、有天赋的孩子成为如何构建自身学业的典范。


SOS 儿童村介绍


SOS 儿童村是一个国际性的非政治民间组织。60 年来,SOS 儿童村为儿童、儿童的需求、儿童的权利以及他们的家庭提供支持,初心就是在友好的家庭氛围内健康的发展才能得以更好地实现。 通过让机构和当地社区合作,SOS 儿童村以支持贫困家庭的方式来帮助面临失去家庭温暖的儿童,并且以家的形式为失去家庭的儿童提供帮助。 SOS 儿童村在意大利有 40 多个站点,包括接待设施、幼稚园、日间护理中心以及家庭支援服务。

SKF logo