员工关爱

斯凯孚的愿景是用SKF知识装备世界。 公司的独特优势是可以将不同行业和领域的专业技术结合不同地区的需求,通过30多个国家的45000名员工的共同努力为我们的客户带来优质的服务。

员工关爱项目体现了公司的价值观(权责委派、高尚操守、开放、团队精神)和信念。 尊重和保护员工权力是公司的基本原则,我们要坚定不移的履行这一承诺。

通过不同的方法和程序(如SKF行为规范合规审核、SKF行为规范举报程序和劳资协议会制度)进行审核已经是SKF的惯例,这有助于处在不同地域的部门可以良好的遵守守则。

员工关爱项目侧重于关注员工,一是发展员工个人和专业技能,二是营造一个可以调动员工积极性的工作环境。

Quick facts:

关注领域:

SKF logo