SKF BeyondZero

作为一个有责任感的全球公民,我们在 SKF 所做的事业不但要确保出色的财政业绩,还要力求全球环境的可持续发展。

100 多年以来,SKF 一直提供优质的产品和解决方案,让世界运行更加顺畅。 通过减少摩擦,这些操作消耗较少的能源,并且对环境的影响也有所降低。

我们积极降低环境影响的策略叫做 SKF “超越零”,它同时包含两个目标:
  1. 降低我们自身和供应商运营产生的环境负面影响。

    到目前为止,SKF “超越零”在这方面卓有成效。 在 2006 至 2015 年间——我们的业务量增长超过 30% 的同时——也将我们生产操作中的总能源减需求少了 17%。

    点击此处 阅读更多关于为达到减少环境影响的目的,企业在运营时所采取的行动和制定的战略。 


  2. 为我们的客户创新并提供具有环保性能的新技术、新产品和新服务。

    为量化、驱动并传播SKF“超越零”积极的作用,我们研发了 SKF“超越零”组合,通过该组合,我们为客户提供产品、服务和解决方案,为客户带来显著的环境效益。

    点击此处阅读更多关于 SKF“超越零”组合的内容

基于生命周期理念
近年来,SKF进行的众多环境研究已经表明,相对于制造和运输等,SKF的产品和服务在使用过程中产生了最显著的环境影响。 这意味着,降低环境影响的最大潜力通常在客户使用阶段。

这也很容易理解,SKF在各行业的客户正在逐步提高能效并降低产品、服务和工艺的环境影响。

SKF logo