可持续建筑设计和施工

对于新的建筑物,SKF采用世界领先的可持续设计和施工标准

以最有效和最快捷的方式为客户带来价值是我们的宗旨。 因为SKF需不断扩大以满足全球各类客户群的不断变化的需求,我们在不同的地区兴建新的生产和仓储设施。

无论是在何方,我们承诺即所有新设施必须根据世界级环保性能标准设计和施工,而且我们所有主要建筑都采用美国绿色建筑委员会 (USGBC®)的“能源和环境设计先锋”(LEED)标准,以做到这一点。

认证设施

2015年 12 月,SKF 在世界各地的获得了15项 LEED 证书:

欧洲
  • 车臣共和国霍多夫生产工厂(铂金级) 新闻稿
  • 瑞典哥德堡的 SKF 解决方案工厂(黄金级)
  • 俄罗斯 Tver工厂(黄金级) 新闻稿
  • SKF 解决方案工厂,波兰 Katowice(银级)

亚洲

  • 中国上海物流中心
  • 印度普钠办事处(铂金级) 新闻稿
  • 中国大连工厂(黄金级) 新闻稿
  • 办公室,中国上海总部(金级) 
  • 中国济南工厂(黄金级) 新闻稿
  • 印度 Ahmedabad工厂(黄金级) 新闻稿
  • 印度邦加罗尔技术中心(黄金级) 新闻稿
  • 印度迈索尔工厂(黄金级)

美洲

  • 美国宾夕法尼亚州兰斯黛尔总部办公室(铂金级) 主页
  • 美国俄亥俄州克利夫兰的 SKF 解决方案工厂(黄金级)
  • 美国阿拉巴马州的 SKF 解决方案工厂(黄金级)


关于 LEED(能源和环境设计先锋)
LEED 是可持续建筑施工的全球最公认标准,关于建筑可持续性的全面方法——包括从设计到施工和调试过程中的环境方面。 因为降低了能耗和其它公用设施的要求,LEED 作为 SKF 的一贯标准将确保最大限度地减少对环境的影响和降低运营成本。

LEED 标准是一个“基于点”的系统,有一些强制性的范畴,以及其它可以通过应用一个特定的环境技术或解决方案而获得的点。 需一定数量的点才能实现基本认证。 然而,只要足够的点通过美国绿色建筑委员会的验证,达到银、黄金以及最高水平——铂金,也是有可能的。
LEED 类别
在 LEED 包含的每一个类别下,项目都必须满足要求,并赢取积分。 一个项目所赢取的积分数取决于其 LEED 证书的级别。 积分是用于奖励在建造过程中考虑或运用了设计领域因素。 以下类别被纳入了考虑标准,每一类都有一定的分支类:

主要类别
  • 可持续的场地规划 旨在通过合理的选址及场地设计减少项目对生态系统和水资源的影响。
  • 水资源使用规划 旨在推广建筑物内外结构对水资源的合理使用、保护和节约。
  • 能源和大气使用规划 旨在通过创新方式促进建筑节能,及减少对大气层的影响。
  • 材料和资源使用规划 旨在鼓励使用可再生或速生的材料,减少资源浪费。
  • 室内环境质量规划 旨在促进更好的室内空气质量、自然光照和室外视野景色。

两个附加类别

  • 设计创新或创新 在运行积分用于嘉奖可持续建筑物在以上五类 LEED 标准以外所采用的专业技术或设计方法。 此类中包含六种附加积分。
  • 地域优先性 积分针对处于不同地理区域执行不同的标准。 此类中包含四种附加积分。

更多有关 LEED 的信息请访问 美国绿色建筑协会 >>

SKF 可持续工厂评分(SFR)

由于 LEED 是一个通用的标准,它不可避免地无法涵盖所有的环境问题,特别是涉及到典型的 SKF 制造流程。 这些流程对金融、环境、社会的影响显著,公司正在研发一个 SKF 特定范畴——简称为“可持续厂评级'(SFR),该范畴将遵循 LEED 概述的格式和一般方法,不过也会处理 SKF 具体流程的相关方面。 该标准被分为 11 类:
  • 健康与安全
  • 进程媒体和进程泵系统
  • 压缩空气系统
  • 进程冷却 / 加热
  • 计量、检测和瞄准能力
  • 污染控制
  • 进程排污管理
  • 制造设备

  • 热处理
  • 调试阶段

由集团或者为集团建造的全部主要建筑都必须同时申请 SFR 和 LEED。

SKF logo