目前的成果

与我们其他方面的环境影响一样,在减少环境影响的行动中,SKF 遵循“从我做起”的原则。 


然而,许多寿命周期研究表明,在改善价值链上下的环境工作方面,我们有着巨大的机遇。 


我们已设定集团目标,从四个主要方面降低能耗和 CO2 排放量:

  • 供应商
  • SKF 自身运营
  • 货物运输
  • 客户解决方案

请在 BeyondZero 超越零白皮书中阅读关于 SKF 气候工作的更多内容

2002-2011 的成果

2002-2011碳排放绩效

SKF工厂以及SKF直接拥有和管理的公司需要承担完全责任,减少能源使用相关的二氧化碳排放量。 集团于2002年成立了自己的能源和碳排放报告系统,用于确立在2007年减排的清晰目标。

在达到2005年的第一个目标后,公司于2006年推出更广泛、更积极的战略和目标,即无论发展程度如何,都要求SKF工厂对直接能源使用产生的碳绝对排放量减少5%。

由于我们一直以来专注于减少工厂能源强度和已使用能源的碳强度,因此这一新的战略已经实现。


SKF所有工厂共同努力实现的能源效率可从右图中看出。

在2002年和2011年期间,集团的年绝对能源需求已经减少了超过10%,而同时SKF的业务(净销售额)却增长了54%左右。




气候变化

SKF logo