物流及运输

减少我们货物运输和商务旅行的碳排放量

货物运输

SKF物流服务公司与我们的运输供应商合作,努力制定流程和解决方案,最终将减少我们的碳排放量。

为降低我们的货物运输排放量,我们重点关注三个关键方面:
• 向更高效的运输模式转移
• 提高选定运输方式的效率
• 减少运输次数

这些措施包括优化卡车的“载货率”,确保它们可以满载运行,并(例如)从空运向道路运输转移,或者从道路运输向铁路运输转移。

使用火车可以有一个特别显著的效果——我们在哥德堡的工厂和在比利时的配送中心之间增加使用这种运输方式,将导致碳排放量每年可减少230 tonnes。

寻找其它对环境无害的替代运输货物方式需要持续不断地努力。 我们参与的清洁航运倡议和瑞典运输和环境网络(NTM)使我们能够与其它类似思维的企业共同致力于在运输行业中倡导更好的环境绩效。

降低运输排放量

旨在降低运输的环境影响的 SKF 运输服务合作

NTM
运输测量网(NTM)是一家于 1993 年发起的非营利性非政府组织,旨在就如何计算各种运输模式的环境性能而确定通用的价值和方法基础。 这项工作从未间断,并于近期产生了一项新的 CEN 标准(EN 16258)。 SKF 物流服务利用 NTM 开发的方法和模型计算我们的排放量。 点击此处阅读更多。



KNEG
KNEG 成立于 2006 年,是瑞典的十五个国内和国际公司和机构联合发起的一项举措。 项目成员启动联合项目的目标是“截至 2020 年,瑞典普通长途运输的排放量相比 2005 年减半”。SKF 物流服务自 2012 年起加入该项目,旨在于 2013 年期间启动器第一个联合项目。点击此处阅读更多。

 

清洁运输
清洁运输指标将与运输有关的环境影响视为重要组成部分,例如对大气和水的排放、化学物质的使用等。 这一指标根据用户确定的最具相关性的议题,对船舶或装运公司进行排名。
该指标支持 SKF 物流服务作为货主去寻找在 CO2 排放方面表现最佳的运输公司。

商务旅行

因为采取航空旅行我们到达的地域最广,所以在我们商务旅行中,航空旅行产生的二氧化碳排放量最多。

商务旅行是一个跨国公司(如SKF)的必要活动。 然而随着新技术和各种可用的网络资源、协作工具的出现,务必使我们的员工可以很容易使用这些替代选择。

在SKF,网络会议是一种常见的做法。 此外,近年来,我们还在20多个国家投资了70多个顶级视频会议设施。 还为员工安排课程,学习更多关于如何针对不同的业务需求最好地利用不同的虚拟工具。

虚拟协作工具不仅是商务旅行的替代选择,还可以降低碳排放量和成本。通过充分利用这些技术,我们的员工可以处理他们的业务,而并不需要花费大把的时间在旅行交通上。
SKF logo