化学品使用量和法律合规

多年来,SKF一直致力于减少在产品生产中使用有害化学品。 当含有化学品的产品被丢弃,如果管理不善,化学品不仅会对环境造成影响,在生产过程中使用化学品还可能会影响员工的健康,如挥发性有机化合物(VOC)产生的蒸汽。

SKF已经明确指出,SKF产品中不得含有全球汽车申报物质清单(GADSL)中列出的所有有害物质,SIN清单上的高度关注的REACH物质,浓度限制为0.1%(重量)。 事实上,SKF 的环保设计指南是我们将关键环境因素,如产品的可再生性、法律规定、生物降解性纳入我们的新产品设计和研发中的一个流程。

我们该如何处理化学品使用量?

  • 溶剂和挥发性有机化合物
    溶剂使用量 - 绝对使用量降低 50%

    2007 年,SKF 成功实现之前设立的溶剂使用量比 2002 年的水平减少 25% 的目标,之后,SKF 又设立了新的目标,旨在 2012 年绝对减少 50%(相较于 2007 年的水平)。

    尽管已取得实质性进展(自 2007 年起约减少 700 吨),VOC 的使用在 2012 年为 929 吨,意味着目前仅减少了 42%。 减少 50% 的目标已延长至 2016 年。

    关于我们的绩效报告,参见绩效监控和报告一节。
  • 多氯联苯
  • 消耗臭氧物质
  • 化学物质的注册、评估、授权和限制
SKF logo