能源和二氧化碳

我们的气候战略

二氧化碳(CO2)是我们生产经营导致的最重要的温室气体。 此外,直接或间接地,其它温室气体的排放量通常是按CO2的量而定的。 因为这些原因,我们的工作重点放在CO2的排放上。

我们根据温室气体(GHG)协议,检查和报告CO2的排放量。 这将一个组织的温室气体清单区分为三个范围:
  • 范围 1(现场燃烧过程中的直接排放)
  • 范围2(与SKF工厂的能源供应相关的间接排放,主要是电力供应)
  • 范围3(所有其它间接排放,如物流或供应链产生的排放)


我们还对 SKF BeyondZero 超越零产品组合所避免的排放量进行了监控和报告。

  • 范围 4(我们的客户解决方案所避免的排放量)

我们该如何应对全球气候变暖?

  • 目标
    SKF 运营的直接碳排放量(范围 1 和 2)
    ...如生产、仓储和公司汽车以及因 SKF 使用电力和热能发电产生的间接排放。

    • 到2016年,SKF集团的总年度能耗将比2006年底5%。
    • 在此期间(2012-2016),每年每生产输出(增值)将比前一年同期减少5%的能耗。
    • 我们将根据 LEED 建筑物标准继续建立新的生产基地和物流中心。点击
  • 措施
  • 行动
  • 进展

您是否了解...?

SKF logo