废弃物管理和回收再利用

出于环境和成本考虑,所有 SKF 单位都力争最大限度地减少废物排放并提高回收利用。

SKF 生产过程中最常见的废弃物产品是磨屑。 SKF 力争在 2012 年实现至少 80% 的磨屑回收利用率。

2013 年实现了这一目标(80%);2014 年,回收利用率进一步提高至 83%。

然而,区域立法的变化、不稳定的废弃物价格和其他因素意味着这仍然是一个很具挑战性的目标,因此在 2016 年之前,我们的目标仍然是 80%。

请访问
SKF logo