水的使用量和排放量

因为大多数的SKF工厂位于工业区,在很大程度上,水是由市政府提供。 因此,SKF监测运营单位的总耗水量,而不是根据市政府提供的水量。

SKF的全球ISO 14001环境管理体系是为了确保所有SKF运营单位都符合当地的法规。 这包括废水处理。 许多单位还引入了封闭循环水消耗或安装废水处理设施。

我们通过利用由可持续发展世界商业理事会研发的“全球水工具”,已经确定位于缺水地区的操作。 这些生产基地需要实施减少用水量的计划,并根据各自的用水减量目标监测该实施过程。 请访问绩效检测和报告部分,以查看我们的用水数据。
SKF logo