什么最重要?

可持续发展? 三重底线? 企业社会责任(CSR)?

这意味着什么? 对 SKF 而言,SKF 关爱既是起点,也是终点——包括业务、环境、员工和社区各个方面。 要获得长远的成功,需要正确地平衡这些方面。 对于 SKF 而言,决策过程需要考虑到所有这些方面。


为了保持绩效,我们无法面面俱到,我们需要将重点放在最重要的方面,并用系统化的方式对其进行处理。 对 SKF 而言最重要的问题是:

  • 客户满意度
  • 商业行为
  • 财务状况
  • 健康与安全
  • 创新
  • 积极且具有吸引力的工作环境
  • 担责采购
  • 能源和气候
  • 系统化的环境保护
  • 当地社区关系
  • 平等权、人权和劳动权

欲获得关于这些问题的简要说明以及关于这些问题对于 SKF 价值链的重要性背后的原因,请参考我们的 年度报告,第 13 页


这些问题的确立依据 SKF 所管理的总体风险和机遇,并结合了与利益相关者的正式和非正式对话。 大部分问题包括 GRI G4 可持续发展报告指南中定义的一个或多个方面,请参考我们的 GRI G4 表格 以了解详情。

Global Goals

SKF logo