可持续发展报告

请点击这里获取最新的 GRI 表格(G4)。


15年前开始的环境工作报告

当我们于1989年发出我们的第一个环境政策时,我们对环境的承诺已经明确。我们早在1994年就已经发布了一个单独的环境报告。

为保证报告的透明度和可信度,早在1998年,SKF就将其环境报告交给外部机构进行核实。

SKF还早在2000年就采纳了可持续发展报告方针,该方针由全球报告倡议组织 (GRI) 同年发布。

从环境报告到可持续发展报告

我们知道公司维持其在行业内的成功,必须对环境和社会负责任,而同时快速增长经济业务。 因此,将我们的社会和经济表现纳入2001年环境报告是明智之举,而这一报告也成为之后的可持续发展报告。

随后在2002年,我们将“可持续发展报告”集成在年度报告中,强调可持续发展问题被正式纳入SKF业务。

可持续发展报告的相关主题:

  • GRI
    SKF,GRI的早期使用者

    自2000年以来,SKF已经在可持续发展报告中采用全球报告倡议组织(GRI)的报告准则。

    我们应用GRI报告准则来获得准确的内容。 根据准则的要求,所有报告指标已经仔细评估,而被认为关系到我们的经济、环境和社会的影响、以及我们可持续发展方面的表现都包含在我们的年度报告 - 和与年度报告相关的主题中。

    在利益相关者参与原则下,我们使利益相关者以不同的方式进行参与,并将他们的意见纳入考量,且将他们信息需求加入年度报告。



    GRI G4用于最新的可持续发展报告

    我们最新可持续发展表现的信息披露文件已整合到SKF 集团 2015 年度报告 - 中,其基于 GRI G4 准则。 本报告参考 G4 应用等级标准,基于核心准则制备,其由外部审计师确认。
  • 第三方核实
SKF logo