原则和章程

联合国全球契约

SKF同时签署了全球契约和世界人权宣言。 世界公约是联合国为实现包括经济领域可持续发展愿景的自发性条款。 他鼓励私有和公有部门一同寻找并施行全球化所带来挑战的应对方法。 

SKF 2006年九月加入全球公约。作为参与企业,SKF不仅帮助明确了人权、劳工、环境和反腐败方面的定义还通过我们的年度报告透明并负责任地公布这些方面的进展情况。

SKF同时还是关注气候变化组织的创始成员,这些组织和运动均由全球公约组织所倡导。

此外,SKF 还遵守国际劳工组织(ILO)的跨国企业宣言,并且致力于遵守针对跨国企业的 OECD 指导原则

ICC可持续发展商业章程

二十多年前,国际商会(ICC)研发了可持续发展商业宪章。 其目标是敦促商业机构和企业采取行动,遏制自然资源的日益匮乏与环境的恶化。

当时制定了环境管理的16项准则。 各个企业通过签署ICC章程,遵照准则行事。

关于ICC商业章程16项准则
的信息
至目前为止,已有2300多家公司签署了该宪章。而早在1992年,SKF是首批承诺遵守此准则的企业之一。根据国际商会宪章要求,SKF以谨慎的方式提供产品和服务。 对环境风险和预防性行动的定期评估是集团环境管理体系的特点。
SKF logo