材料和热处理

满足承载能力和能源效应的要求

发掘金属示例
SKF是钢和热处理的先驱,通过理解它们之间如何相互作用,能够更好的增加承载能力和能源效率,以满足日益增长的需求。

通过热处理工艺,SKF能够从控制钢材的微观结构和残余应力获得卓越的钢性能。 优化材料及热处理之间的相互作用的持续驱动力目前转移到了使热处理设备体积更小、更节能,同时还能够实现不同的应用所需的材料性能。 基于计算机的新型技术正用于了解在极端载荷条件下,淬硬钢的变形行为和响应。

非金属材料,如陶瓷、聚合物的技术开发也很重要。 SKF着重强调了其摩擦和减轻重量,使SKF产品能够顺应市场的发展趋势,并保持可持续发展的优势。
  • 2011年,SKF与中信泰富特钢集团有限公司签署了战略合作协议,为双方创造可持续发展的目标。
  • 2011年11月,SKF由于为该协会作出的杰出贡献获得美国材料与试验(ASTM国际)奖
  • SKF的轻质轮毂轴承单元是一个新型轮毂法兰轮毂轴承设计,有助于显着减轻重量,从而减少燃油消耗和二氧化碳排放。 通过将符合滚动轴承性能要求的钢与制造法兰型结构部件的铝有机结合,可减少高达30%的总重量(与标准产品相比)。
SKF logo