建模和模拟

分析严苛环境下的系统表现

知识和模拟工具
滚动轴承产品的建模与模拟需要不同材料和相关物理性质作用的详细、准确的信息以及如何在轧制过程中在接触条件下的接触面反应。 这种模型的开发注重不同尺寸,尤其是从亚微米级到满刻度组件。

SKF在轴承行业拥有最全面、最强大的建模和模拟工具包,在SKF综合型录公式的基础上,从易于使用的工具,到最复杂的计算和模拟系统。 公司的战略是开发一系列的软件包来满足顾客的各种需求:从颇为简单的设计校核,到比较复杂的调研,到适用于轴承和机械设计的最先进的模拟系统。

SKF将设计通用类机械系统模型的能力(用轴、齿轮、轴承座),同一个精确的轴承模型相结合,在虚拟的环境下对系统的性能表现进行深入分析。 SKF项目是SKF经过几年专门研究和开发的成果。

轴承动态计算

对于动态计算,SKF拥有研究和优化噪音和振动关键轴承应用的复杂行为的项目(如电动机、齿轮箱),提供了一个深入的理解和应用动态表现的建议。

对于轴承内部的最精确的详细动态模拟,SKF软件可以被看作是一个虚拟的试验台,能够在几乎任何负载条件下执行力、力矩等的详细研究。 SKF主轴模拟器是一种用于分析主轴应用的先进模拟软件。 此项目旨在操作速度和温度对轴承的轴和轴承座配合的影响,以及轴承的预载效果。 此外,在主轴工作周期的每个点上,它都分析了外部负载对轴和轴承的影响,并就每一轴承每个滚动体的接触,给出高度精确的信息。 这一项目还支持主轴的分析,且包含高精密轴承的具体模型。
SKF logo