近净成形

减少能源消耗以及浪费

部件成形
近净成形技术是锻造、压制、轧制环和滚动元件的技术组合,旨在形成一个接近最终形状的部件。 这个过程可以减少所有操作失误,为SKF生产通道提供了更高的性能。

减少失误对环境影响也十分显著,减少生产周期可以减少能源消耗和浪费。 为了取得全面的收益,SKF还开发了生产轴承和部件的新方法。 这可能涉及到最新非常规技术或这些技术组合,以及利用各材料属性的材料组合。

SKF logo