全球技术中心

在本地为您提供全球知识经验

运行设备
致力于技术开发是SKF保持和加强自身能力以为客户提供价值的关键。 为此,SKF在全球建立了SKF全球技术中心,新近成立的是在逐渐崛起的中国和印度市场。

SKF实验室和技术中心配备专业的产品分析技术。 我们的研究和发展(R&D)、全球能力和专业知识在全球协同应用,我们同时进行测试、优化和制造创新产品和服务,以满足客户的需求。

这些中心提供:
缩短产品上市时间
通过整合轴承及单元、密封件、润滑系统、机电一体化和服务五个平台,以及使用SKF解决方案工厂网络知识,我们的目的是帮助客户提高可持续发展的能力。 我们的客户将享受减少高附加值解决方案的制定时间。
对故障作出更快的反应
SKF在全球和区域层面上扮演着双重角色,以便为我们的客户带来创新。 无论我们的客户拥有何种期望,我们的解决方案和技术知识都能够帮助他们达到期望。
了解本地需求
我们清楚客户的问题。 这也是为何我们能够制定解决方案来帮助他们满足要求。
开发和适应新产品
根据客户需求,我们开发了基于全球技术的创新产品。 在扩展我们的本地产品开发能力时,只记住一个目标,即更好地服务于我们的客户。
提供深层的全球研究和开发知识
本地的SKF专家将分享应用于全球的新技术和专业知识。 我们通过集团技术开发、汽车技术中心、工业技术中心和定制型解决方案为客户提供知识。
SKF logo