运行和监控

在正确的时间提供正确的解决方案以提高生产力

通过收集和分析正确的操作数据,SKF可以帮助您确定机械是否需要维修。 使用经过验证的方法,即我们称之为资产效率优化(AEO),我们帮助您确定和应用正确的维护方法: 反应性维护,预防性维护,预测性维护,或主动性维护。

AEO可以帮助一个组织提问并准确回答五个问题,且同时:
  • 我必须做什么?
  • 为什么我必须要这么做?
  • 必须由谁、在何时来做?
  • 我必须要如何做?
  • 下一次我必须做什么?

AEO结合了各种战略和战术的工具来帮你解答这些问题,以实现最大的效益,并降低您的总拥有成本。

我们提供的服务包括:

  • 资产效率优化
  • SKF @ptitude资产管理系统
  • SKF @ptitude决策支持软件
  • 维修策略回顾
  • 综合维护解决方案
  • 操作人员驱动的可靠性
  • 主动可靠性维护
  • 远程监测和诊断
  • 预测性维护
  • 根本原因分析
  • 能源监测服务
SKF logo