通过减少重量减少碳排放

在如今的汽车产业,每克 CO2 排放量都很关键。 这就是为什么减轻汽车重量变得如此重要的原因。 但是,对于高要求的传动系统部件性能和耐用性来说,减轻汽车重量说起来容易,做起来难。

SKF产品研发工程师Paolo Re和他的SKF团队制定了一个解决方案;SKF轻型轮毂轴承单元。 通过尽可能减少钢的使用,并使用轻合金取而代之,重量可以减轻近三分之一,同时不会影响性能或轴承使用寿命。

这种创新的轮毂轴承单元适用于高档轿车,同样也适用于轻型卡车和电动汽车。 底线是减少排放量和燃油消耗量。 这种解决方案还可以帮助汽车制造商避免因过量排放 CO2 而产生的费用。 这是知识工程发挥作用的又一个很好范例。
SKF logo