轴承状态良好,设备运行无忧

在高速铁路,没有足够的空间进行快速修复。 与此相反。 要在铁路上更有效、安全、高效地工作,同时降低成本,这种压力比以往任何时候都高。

SKF服务部经理Stewart McLellan和在世界各地的SKF翻修团队一起制定了一个解决方案。 他们可以正确地拆卸、清洗、检查、测量、油脂润滑和重新组装带新部件的轮对轴承。 轴承也被提升到一个更高的标准。 在此之后,轴承很快就返回给客户,并且车辆也会重回正轨。

底线是? 尽可能减少停机时间、优化资产,并减少对环境的影响。 这是知识工程发挥作用的又一个很好范例。
SKF logo