减少风机尺寸,降低运营成本

风力
由于风力发电正蓄势待发,涡轮机制造商正在寻找办法可以使生产更有效率,成本更低。

SKF工程师Matthias Hofmann制定了一种解决方案: SKF Nautilus主轴轴承。 这项技术革新让紧凑型设计构想成为可能。该发电机设计中,主变速箱或直驱发电机安装在靠近轮毂的位置。

其结果是大幅度降低尺寸、重量、以及维护和涡轮机成本。 这正是我们所说的“知识工程”的一个很好的范例。 也是通过广博的产品与服务,运用我们的专业知识,帮助提升效率、节约能源,以及降低成本的又一途径。
SKF logo