创新科技,清洁航行

您是否知道航运是长途运输中最节能的替代选择? 即使这样,对于飘洋过海的大型集装箱货船,还是可以找到各种方法,改善推动其前行的二冲程柴油发动机的效率。

SKF的产品部经理Jan Ruiter制定了一种解决方案: SKF集中气缸润滑系统有助于减少30%的CO2排放量。 对于应付气候变化,这不啻为一个好消息。

这正是我们所说的“知识工程”的一个很好的范例。 也是通过广博的产品与服务,运用我们的专业知识,帮助提升效率、节约能源,以及降低成本的又一途径。
SKF logo