主动式维护确保您的操作可以正常进行

试想一下北海的工作条件。 这些条件对所有类型的设备都会造成一定的损耗。 轴承也不例外。 在一个主要的生产平台,如果使用已失效的电机轴承,那么通常每三个月气体压缩机就会出现故障。 这意味着每次将持续数天损失25%的产量。

Jim Marnoch和他的团队提供SKF主动可靠性维护服务。 全面分析震动信号和已损坏的轴承后,他们找到一个长远的解决方案。 

SKF NoWear®永不磨损轴承以及一个全新的密封配置发挥了重要的作用,它使压缩机可以运行比以前长6倍的时间,如今,我们仍然使用这种压缩机。 面对如今的高油价,平台运营商每避免出现一次故障,就可以节省几千万美元。 最重要的是,这些改进也降低了健康、安全和环境风险。

这是知识工程发挥作用的又一个很好范例。
SKF logo