轴承配置设计

设计考虑因素

用作推力轴承

四点接触球轴承通常纯粹作为推力轴承,与径向轴承一起使用。 当以这种方式使用时,四点接触球轴承应在轴承座中以径向游隙安装( 图 1 )。

  • 与圆柱滚子轴承结合使用:
    • 在安装这两种轴承后,圆柱滚子轴承的径向内部游隙应小于四点接触球轴承的理论径向内部游隙。
    • 可以根据以下公式计算理论径向游隙:
      Cr = 0,7 Ca
      式中
      Cr 理论径向内部游隙
      Ca轴向内部游隙(表 1
    • 四点接触球轴承的外圈必须能够承受热膨胀移动
      因此,不应轴向夹紧外圈,而是应在外圈和端盖法兰之间保留一条细小的间隙。
    • 应使用带定位槽的轴承( 图 1 ),以防止外圈转动
      如果必须夹紧外圈,在安装时,要确保外圈在轴承的中心位置。
载荷比

为了正常运作,球应该仅接触一个内圈滚道和外圈滚道的相对侧。 载荷比如下所述时属于上述情况:

  • QJ 2、QJ 3 和 QJ 10 系列轴承 Fa/Fr ≥ 1.27
  • QJ 12 系列轴承 Fa/Fr ≥ 1.78

载荷比小于推荐值时将缩短轴承使用寿命。

SKF logo