轴承布置的设计

用作推力轴承

四点接触球轴承通常纯粹作为推力轴承,与径向轴承一起使用。 按上述方式使用时,轴承安装到轴承座上后,应留有一定的径向游隙(图 1)。

当四点接触球轴承与圆柱滚子轴承一起使用时,在安装这两种轴承后,圆柱滚子轴承的径向内部游隙应小于四点接触球轴承的理论径向内部游隙。 可以根据以下公式计算理论径向游隙

Cr = 0.7 Ca

式中
Cr=理论径向内部游隙
Ca=轴向内部游隙(表 1
四点接触球轴承的外圈必须能够承受热膨胀移动。 因此,不应轴向夹紧外圈,而是应在外圈和端盖法兰之间保留一条细小的间隙。 为防止外圈转动,应使用带定位槽的轴承(图1)。 如果必须夹紧外圈,在安装时,要确保外圈在轴承的中心位置。

垂直轴

在垂直轴上使用带机削黄铜保持架(型号后缀 MA)的四点接触球轴时,极限转速应降至产品表中所列值的 70%。 与所有垂直轴配合使用时,请确保轴承得到充分润滑。

载荷比

四点角接触球轴承只有在钢球仅与一侧内圈及对侧外圈接触时才能正常工作。 载荷比如下所述时属于上述情况。
  • QJ 2、QJ 3 和 QJ 10 系列轴承 Fa/Fr ≥ 1.27
  • QJ 12 系列轴承 Fa/Fr ≥ 1.78
载荷比小于推荐值时将缩短轴承使用寿命。
SKF logo