载荷

最小载荷

更多信息
→ 所需最小载荷


进行计算

轴承当量动载荷

更多信息
→ 轴承当量动载荷
用于承受径向和轴向载荷的定位轴承:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa
Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa 

为了正常运作,SKF 建议:

  • QJ 2、QJ 3 和 QJ 10 系列轴承 Fa ≥ 1.27 Fr
  • QJ 12 系列轴承 Fa ≥ 1.78 Fr

与径向轴承共同使用、在轴承座具有径向间隙的推力轴承(图 1):

  • QJ 2、QJ 3 和 QJ 10 系列轴承 P = 1.07 Fa
  • QJ 12 系列轴承 P = 0.81 Fa

进行计算
轴承当量静载荷

更多信息
→ 轴承当量静载荷
P0= Fr+ Y0Fa

符号

A
最小载荷系数(→产品表
C0
基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表
dm轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
e
计算系数(→产品表
Fa轴向载荷[kN]
Fam最小轴向载荷 [kN]
ka最小载荷系数(→产品表
Fr径向载荷[kN]
n
转速 [r/min]
P
轴承当量动载荷 [kN]
P0
等效静载荷[kN]
X, Y0, Y1, Y2计算系数(→产品表
SKF logo