计算单个或串联配对轴承所承受的轴向载荷

当径向载荷作用在单列角接触球轴承时,载荷沿与轴线成一定角度的方向从一个滚道传递到另一个滚道,导致内部轴向载荷。 在计算轴承配置中包括两个单独轴承和/或串联配对轴承的当量载荷时,此内部轴向载荷必须考虑。
接触角 α = 40° 的轴承必要公式在表 1 中给出,其他接触角必要公式在表 2 中给出。这些公式仅在轴承之间游隙调整为零且无预载荷时有效。 在所示配置中,轴承A承受径向载荷FrA,而轴承B则承受径向载荷rB。 即使 FrA 和 FrB 作用在与图中所示相反的方向时,也应取其正值。 径向载荷作用于轴承的载荷中心(距离 a→ 产品表)。
表 1 中的变量 R 考虑接触角 α = 40° 轴承内部接触状况。 R 值(可从图表 1 得出)是 Ka/C 的函数。 Ka 是作用在轴或轴承座上的外部轴向力,C 是轴承基本额定动载荷,且必须承受外部轴向力。
如果 Ka = 0,应使用 R = 1。
SKF logo